This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B09-Q1:霍尔传感器 ESD 保护

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B09-Q1, TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023312/tpd1e10b09-q1-hall-sensor-esd-protection

器件型号:TPD1E10B09-Q1
主题中讨论的其他器件: TPD1E10B06

你(们)好。

我想将  TPD1E10B09-Q1产品用于霍尔传感器 ESD 保护应用。 霍尔传感器信号电平是否正常? 如果不是,您对0402封装还有其他建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您正在使用的传感器、您想要保护的引脚以及其数据表的链接?  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想将二极管用于 OEM 电机驱动器、因此我看不到 IC 数据表、但我将为霍尔传感器使用+5V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、我建议使用 TPD1E10B06、因为其5.5V Vrwm 更接近您的5V 工作范围、且 IEC 61000-4-2为30kV。 它还采用0402封装。  

    此致、

    Matt Smith