This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:tusb544

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023289/tusb544-tusb544

器件型号:TUSB544
主题中讨论的其他器件: TUSB216I

大家好、

我的客户希望通过10米 TYPC-C 电缆传输信号。 是否可以使用 TUSB544实现此解决方案?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB544可用于有源电缆设计、但10m 可能太长、无法用于 USB 3操作。 使用 TUSB216I 可通过 USB 2实现10m 电缆(电缆两端各一个)。