This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:UFP 参考电路

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022917/tusb321-ufp-ref-circuit

器件型号:TUSB321

您好!  

   客户需要使用 TUSB321作为 UFP 的参考电路。  请为其提供支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    TUSB321AI UFP 原理图与数据表中的 DFP 示例非常相似。 在本例中、端口通过4.7K 连接到 GND。 不使用 CURRENT_Mode、VCONN_FAUL 和 ID。 所有其它引脚可被用作定向引脚(OUT1和 OUT2是可选的开漏输出)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik、

        在 VDD 引脚上没有电源时、作为 UFP、TUSB31内的 Rd 是否仍然可用? 根据我的独立,VBUS 一开始没有电压,CC 之后 VBUS 有电压,TUSB321可以由 VBUS 供电。 对吧?   我的意思是、如果内部 Rd 可用、TUSB321不必一开始就加电、一旦 CC 过程完成、VBUS 就能够为 TUSB321供电。

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、您描述的是无电电池模式。 请使用 TUSB321AI。