This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:Linux 以太网小工具停止工作

Guru**** 2763305 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1019389/tusb2046b-linux-ethernet-gadget-stopped-working

器件型号:TUSB2046B

我目前在将 TUSB2046 USB 集线器与 SAMA5控制器结合使用时遇到问题。 首先,控制 USB Device High Speed Data interface is connected to DM_1/DP_1器和第二个控制器的串行调试控制台(通过 Serial2USB)连接 到  DM_2/DP_2. Finally, DM_0/DP_0 is connected to an USB jack so that you need only one cable.

在使用内核 v4.19时、通过 USB 集线器的 DIE USB 以太网小工具运行良好、但随着迁移到内核 v5.4、它停止工作。 此设置是否存在任何已知问题?

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    没有已知问题、但 TUSB2046B 是一个全速集线器、通过它的所有流量都是全速(12Mbps)、而不是高速(480Mbps)。

    是否检测到集线器?  是否可以发送故障的 usbmon 日志?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    有更新吗?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    抱歉、您的第一个回复以某种方式进入了我的垃圾邮件文件夹。 现在、我没有时间进一步调查此主题、我将在下一周分享我的结果(希望如此)。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    最后、我们解决了这个问题、最终、它确实是全速集线器和控制器的组合、希望始终使用高速。 该解决方案不是集线器、而是与内核相关的。  

    无论如何都很感谢!