This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GD65232:替换 SN75C185

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75C185, GD65232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022841/gd65232-replace-sn75c185

器件型号:GD65232
主题中讨论的其他器件:SN75C185

想知道  GD65232是否可用作 SN75C185的替代产品。

GD65232似乎需要外部总线电容来加载...? 如果未添加此项、会发生什么情况?

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    我认为这是通过电子邮件解决的、但要重申:

    只要接收器以快速转换率工作、通信就应该正常。 以下是有关转换率、数据速率和 Cl.

    https://www.ti.com/lit/an/slla037a/slla037a.pdf

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我确实看到了电子邮件、谢谢。

    对于此特定应用、他们无法指定接收器 IC 是什么(终端客户将拥有自己的器件)、因此他们需要驱动器来满足 RS232C 规范、其中规定最大压摆率为30V/us。

    鉴于电缆长度和接收器可能不同、他们需要使用总线电容器来确保在完全条件下满足30V/us 要求。

    不过、感谢您提供的材料、这对您有所帮助。

    此致、

    Darren