This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1EVM:和 DS90UB954-Q1EVM 推荐电缆

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1EVM, DS90UB954-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023074/ds90ub953-q1evm-and-ds90ub954-q1evm-recommended-cable

器件型号:DS90UB953-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB954-Q1EVM

您好!

你好。

我们的客户最近购买了 DS90UB953-Q1EVM 和 DS90UB954-Q1EVM 、他们希望知道用于连接两者的推荐电缆配置。 他们知道这是 FAKRA、但插头或插孔有很多选择、也有各种颜色。 他们是新购买这种类型的电缆的人、希望确保他们订购正确的电缆。

如果您能提供他们可以为该应用订购的器件型号、我们将不胜感激。

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    通常、我们使用 DACAR302或 DACAR462电缆与标准 FAKRA 连接器。  我认为颜色并不重要、但您可能希望联系 Rosenberger、以确保您获得的连接器能够与板载 FAKRA 连接器配合使用。

    此致、

    Nick