This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TB5D2H:PECL 驱动器和 RS-485接收器

Guru**** 2869510 points

Other Parts Discussed in Thread: TB5D2H, SN65LBC173A, TB5D1M, SN65LBC172A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022297/tb5d2h-pecl-driver-and-rs-485-receiver

器件型号:TB5D2H
主题中讨论的其他器件: SN65LBC173ATB5D1MSN65LBC172A

我找到了此应用手册:
https://www.ti.com/lit/an/snla041a/snla041a.pdf

其中提到:

差分 ECL 甚至伪 ECL (PECL)通常与 RS-422接收器直接互操作。

是否可以将 TB5D2H 用作驱动器、并将 SN65LBC173A 等器件用作接收器?

我有一个用例、其中有两个板直接连接在一起(无电缆)、布线长度最大小于0.5m。

接收器侧的差分信号线路之间具有100Ω Ω 终端电阻器。 没有上拉或下拉。

我对按原样使用 TB5D2H 或 TB5D1M 驱动  器有一点担心、因为据我所知、输出级只是一个高侧晶体管。

接收器具有良好的共模功能、但我不确定器件如何工作...

数据表中的图15 ~图17显示了一些示例。 图15最接近客户用例(接收器侧的100Ω Ω 端接电阻器)、但无法在设计中添加下拉电阻器。

是否需要下拉电阻器? 我认为它们用于在晶体管关闭时"拉低电压"。
这样、如果一个晶体管导通、则该线路为"高电平"
如果另一个晶体管"关断"、则该线路被拉"低"、这会产生必要的电压差。

是否有办法在不使用这些 Rs 电阻器的情况下使用该器件? 我们会看到哪种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren

    我认为 THVD 系列器件更适合 RS-485应用、并将您的请求转移到 INT TRX 团队以获得他们的支持。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您指导我们进入正确的论坛。

    Darren、

    TRX 团队的一名工程师已收到您的问题的通知、并将在明天作出答复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    仔细观察后、您会发现 TB5D2H 的负载能力。 我可以将您重定向到 HSDC 论坛、但我想了解您是在寻找 RS-485帮助、还是更多有关 TB5D2H 是否能在 RS-485总线中工作的信息。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好、也许应该已经在内部发布过...这与 SN65LBC172A 的更换有关、因为交付计划。

    我需要特别在此应用中了解该器件...

    TB5Dxx 是否可以在没有下拉电阻器的情况下工作...?

    我知道 PECL 只有一个高侧晶体管。 因此,如果没有下拉电阻器,我不知道它是否可以在导通和关断输出之间保持>250mV 的差分电压。

    如果在一个晶体管处于高电平、另一个晶体管处于低电平时不使用这些电阻器就能保持高于250mV、我想客户会想评估这些器件...

    很抱歉、但这真的很紧急...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    TRx 不具有该器件、因此我不想为 TB5Dxx 器件轮流讲话。 但我想重复 David 的问题、THVD RS-485收发器是否可行? 我知道现在各地的电源都很紧张、但在访问 TB5Dxx 器件之前、只是想确保您了解了其他 RS485收发器。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren

     下拉电阻器为 发射极跟随器输出晶体管提供直流电流路径。 在下拉电阻器连接到开路发射极之前、将不会有输出。

    谢谢

    David