This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:关于旧版本的数据表

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221, TRS3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022912/max3221-about-old-version-of-the-datasheet

器件型号:MAX3221
主题中讨论的其他器件: TRS3221

一位客户希望比较和检查 MAX3221的最新规格数据表(修订版 P)和旧规格数据表(修订版 O)的详细更改、但我在网络搜索中找不到修订版 O。

请附上 MAX3221的修订版 O 数据表。

或者、TRS3221:Rev A 和 MAX3221:Rev O 是否完全相同的规格和信息?  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    最新版本发布后、旧版本的数据表将从网站中删除。 我可能能够找到 O 版本的副本、但我能否问客户为什么要查看更改后的数据表? 如果以更严格的方式更改了任何电气参数、则将发布 PCN、告知所有客户此更改。

    此致、

    Eric Hackett