This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:NXP PCA9508DP 替换部件

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9517, TCA4307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022829/tca9517a-nxp-pca9508dp-replacement-part

器件型号:TCA9517A
主题中讨论的其他器件: TCA9517、 TCA4307

大家好、

请问我们是否有 NXP PCA9508DP 的引脚对引脚替换器件?

https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9508.pdf

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有少数器件与 PCA9508引脚对引脚兼容。 例如 TCA9517、TCA9617、TCA980x 系列。 问题是这些设备不可热插拔。 如果您不关心热吞咽、我建议您使用 TCA9517。 它具有相同的电压范围和相同的最大频率。 它还具有相同的静态电压偏移、但如果您希望使用具有较低静态电压偏移的相同器件、则 TCA9517A 就是理想之选。

    如果您需要热插拔器件、则我们没有任何 P2P。我们拥有的唯一热插拔器件是 TCA9511和 TCA4307。

    最棒的

    Chris