This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:无法枚举下行端口

Guru**** 2696755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021140/tusb2046b-unable-to-enumerate-downstream-ports

器件型号:TUSB2046B

我有一个基于 TUSB2046的设计。 我看到 Pi 4计算模块上的集线器。 但我无法枚举下游端口。 请参阅下面的原理图屏幕截图和调试输出。

pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0451:2046 Texas Instruments, Inc. TUSB2046 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep usb
[    0.151979] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.152051] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.152134] usbcore: registered new device driver usb
[    0.152502] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.925823] usbcore: registered new interface driver r8152
[    1.925892] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[    1.925954] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    1.927408] usbcore: registered new interface driver uas
[    1.927470] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.937790] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.937805] usbhid: USB HID core driver
[    4.849582] dwc2 fe980000.usb: supply vusb_d not found, using dummy regulator
[    4.850136] dwc2 fe980000.usb: supply vusb_a not found, using dummy regulator
[    4.901952] dwc2 fe980000.usb: DWC OTG Controller
[    4.901996] dwc2 fe980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    4.902052] dwc2 fe980000.usb: irq 39, io mem 0xfe980000
[    4.902603] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[    4.902629] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    4.902646] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    4.902664] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.50-v7l+ dwc2_hsotg
[    4.902680] usb usb1: SerialNumber: fe980000.usb
[    5.244598] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using dwc2
[    5.495218] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=2046, bcdDevice= 1.25
[    5.495248] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[   74.433758] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using dwc2
[   74.533755] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -71
[   74.753717] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -71
[   74.973688] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 4 using dwc2
[   75.073679] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -71
[   75.293688] usb 1-1.1: device descriptor read/64, error -71
[   75.413884] usb 1-1-port1: attempt power cycle
[   76.133578] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 5 using dwc2
[   76.573496] usb 1-1.1: device not accepting address 5, error -71
[   76.683668] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 6 using dwc2
[   77.123511] usb 1-1.1: device not accepting address 6, error -71
[   77.123879] usb 1-1-port1: unable to enumerate USB device

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请确认是否在下行端口上启用了 VBUS。  此外、检查集线器的挂起输出的状态。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    端口上的 VBUS 为5V、SUSPEND 引脚为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否探测下行端口上的 DP/DM 线路并查看任何流量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现问题是在共模扼流圈上焊接不良。 有些数据线 DP 和 DM 短路、另一些数据线之一对地短路。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    感谢您的回复,在我的案例中一切都很好-我可以读取下游的数据表,但无法读取状态的端口?

    但相同的固件逻辑适用于不同的集线器 IC (HS8836e)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    我还在您的直接 E2E 主题中做出了回应。  我今天稍后将发布协议跟踪、但如果下游器件正在枚举、则集线器正在响应端口状态。

    此致、

    JMMN