This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 接口论坛

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021993/interface-forum

主题中讨论的其他器件:TMUX6104

您好、TI、

我的系统具有3个 RS-422接口、其中只有一个 D-sub 9引脚连接器。

因此、我需要一个3:1开关。 您能 为我推荐合适的产品吗?

谢谢、

扬人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    我已将其重新分配给接口内的多路复用器团队、他们可能能够在这里提供更好的帮助、因为 TRX 团队仅负责收发器本身。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young-in、

    您将使用什么电压(高电压和低电压)和频率?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    基本上、我们遵循 EIA/TIA-422规范。

    每个最大值 Rx 和 Tx 的电压为+/-10V 和+/-6V。 和最大值 运行速度为10Mbps。

    谢谢、

    扬人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Young-in、

    我们不会有一个可支持负电压的3:1开关。 最接近的是1通道4:1、数据速度不会显著提高、因此您可以将最后一个输入保持浮动。 TMUX6104是一个不错的选择。 它 采用双电源并具有低导通电容(典型值~5pF)、支持高达±16.5V 的电压   

    谢谢、
    Rami