This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84ZXHR 用于我的显示屏的振荡器选择

Guru**** 2992440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018305/sn65dsi84-sn65dsi84zxhr-oscillator-selection-for-my-display

器件型号:SN65DSI84

下面是我与 SN65DSI84ZXHR 一起使用的显示规格。 我使用的是65MHz 晶体。 这是否可以使用、还是应该使用较高或较低的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么要使用外部振荡器而不是 DSI 时钟?

    您可以使用 REFCLK_MULTIER 根据 LVDS 输出时钟定义振荡器时钟频率

    REFCLK_MULTIER 当 CSR 0x0A.0 =‘0’时,该域控制用于从输入 REFCLK 生成 LVDS 输出时钟的乘法器。  当 CSR 0x0A.0 =‘1’时,该字段必须编程为00。

    00–LVDS 时钟=源时钟(默认)

    01–乘以2

    10–乘以3

    11–乘以4

    LVDS 时钟=像素时钟*(1+%Blanking)= 144 *(1+0.2)= 172.8MHz。 对于乘以3、振荡器频率为57.6MHz。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 我在 SN65DSI84ZXHR 的 REFCLK 端口上使用65MHz。 我需要要求 REFCLK 振荡器应该根据显示面板规格的 DCLK 频率来定、或者只是芯片在 DSI 至 MIPI 转换时需要它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    振荡器频率乘以 REFCLK_MULTIER (CSR 0x0B.1:0)中的因子、以生成 LVDS 输出时钟(DCLK)。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVDS 时钟=像素时钟*(1+%Blanking)= 144 *(1+0.2)= 172.8MHz。 对于乘以3、振荡器频率为57.6MHz。

    这是计算值。 我可以在 REFCLK 上使用65MHz 的外部振荡器吗? 您的建议是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、65MHz 乘以3是195MHz 除以1.02=191MHz、除以2=95.59MHz、超出 DCLK 最大频率范围。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、谢谢您的意见。 能否选择低于57.6MHz 的频率值?

    DCLK 频率范围内的任何值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最低为60MHz 时,我们可以向后工作,60*2*1.02/3=最低40.8MHz 的晶振频率。  

    最大值为90MHz、90*2*1.02/3 =最大值为61.2MHz 的晶振频率

    因此、您应该在 这个范围内选择一个晶振频率。

    谢谢

    David