This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCP2562的直接替换

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022805/drop-in-replacement-of-mcp2562

主题中讨论的其他器件:TCAN1044V

大家好、

我是否可以知道 TI 解决方案是否可以直接替代 MCP2562 (SOIC)并且交货周期合理?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    TCAN1044V 似乎非常适合这种情况。 如果不需要1.8V Vio (支持3.3V Vio)、TCAN1042V 也是一个选项。 完全消除 Vio 需求(5V 数字信号)也会将选项扩展到非 V 型号。 我无法对交货周期做出任何承诺、但您可能会祝您在使用这些器件时一切顺利。

    此致、
    Eric Schott