尊敬的团队:
当我在 Linux 内核版本4.14.98中使用 tcan4x5x 驱动程序时、我将面临以下问题
[27.788175] tcan4x5x spi0.0:不支持的版本号:0
[28.034275][ ] tcan4x5x_CAN_probe +0x318/0x550
[28.085188][ ] tcan4x5x_CAN_DRIVER_INIT+0x18/0x20
[28.35743][ ] tcan4x5x_CAN_probe +0x320/0x550
[28.408271][ ] tcan4x5x_CAN_DRIVER_INIT+0x18/0x20
[28.681485][ ] tcan4x5x_CAN_probe + 0x32c/0x550
[28.73231][ ] tcan4x5x_CAN_DRIVER_INIT+0x18/0x20
[29.004399 ][ ] tcan4x5x_CAN_probe +0x334/0x550
[29.055230][ ] tcan4x5x_CAN_DRIVER_INIT+0x18/0x20
[29.088498] tcan4x5x spi0.0:探测器失败,错误=-22
[29.097673] tcan4x5x:spi0.0的探测失败,错误-22
请帮助我解决此问题。 我遍历了前面的查询并进行了相应的更改、但驱动程序返回值-22。
此致、
AyshaTT