This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV:将 TCAN1042应用于低频通信

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022878/tcan1042hgv-apply-tcan1042-for-low-frequency-communication

器件型号:TCAN1042HGV

您好、专家、

希望将 TCAN1042应用于低频通信

条件:

--每5ms 将通过  TCAN1042传输一个脉冲  

-- 未定义脉冲长度  

由于该申请人与 TCAN1042的合作良好。

需要获得支持以澄清以下项目。

1) 1)由于 TCAN1042的 TXD 显性超时、该 申请人的 Pls 建议限制。

2)我们是否知道 最小传输数据速率是多少? 为什么需要公式中的11 (= 11/tTXD_DTO)?  

谢谢

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    由于 TCAN1042 (以及大多数 CAN 收发器)的显性超时特性、显性(逻辑0)脉冲最长可达1.2ms。 隐性位(逻辑1)可以持续多长时间没有限制。 收发器可能每5ms 发送1ms 主脉冲、这将满足您列出的要求。  

    数据表中列出的最小数据速率(~10kbps)基于 CAN 协议中允许的速率。 如本数据表部分所述、CAN 不允许超过11个连续显性位、因此定义了最大显性位宽。 假设最大显性脉冲宽度为1.2ms、则最小位速率可计算为11位/1.2ms =~10kbps。 对于 CAN 以外的协议、必须先确定最大显性位宽、然后才能计算最小数据速率。  

    此致、
    Eric Schott