This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD24:备选器件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1410, THVD2450, SN65HVD24, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022715/sn65hvd24-alternate-device

器件型号:SN65HVD24
主题中讨论的其他器件:THVD1410、 THVD2450、 THVD1450

您好、先生、

对于 SN65HVD24DR 的短缺问题、我的客户正在寻找替代器件、并且位速率需要在300m 电缆长度下实现10~15Mbps。

请问您的建议是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、  

    该器件的存储页面推荐了一些引脚对引脚兼容的器件、这些器件与 SN65HVD24具有相同的功能。 对于较慢的数据速率(高达500kbps)、THVD1410非常适合具有长电缆的系统。 如果需要更快的速度(高达50Mbps)、可使用 THVD1450或 THVD2450。 请记住、支持更快速率的器件也具有更快的压摆率、这不太适合长距离布线。  

    这些器件是否适合客户的需求?

    此致、
    Eric Schott