This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:5V PD 协议(或无 PD 协议)下的 UVP、用作外部电源路径的接收器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022666/tps65982-uvp-under-a-5v-pd-contract-or-no-pd-contract-as-a-sink-for-the-external-power-path

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TPS65981

您好!

我有一个与使用外部电源路径(PP_EXT)时 TPS65982作为5V PD 协议(或无 PD 协议)下的灌电流的欠压保护(UVP)跳闸点相关的问题。

为了设置这种情况、我们使用 TPS65982作为灌电流、始终使用外部电源路径。 我们的灌电流定义了三个不同的 PDO:5V、9V 和12V。 我们正在尝试设置特定的欠压保护、但我似乎无法按预期在5V 合同(或无 PD 合同)下设置 UVP。

我用于配置 UVP 的寄存器如下(摘自"TPS65981、TPS65982和 TPS65986主机接口技术参考手册"、第22页):

通过使用这三个寄存器尝试不同的配置、我注意到以下几点:

  • 在激活"SetUvpTo4P5V"时、在所有情况下、欠压保护都被正确设置为4.5V 左右:5V PD 协议、无 PD 协议或>5V PD 协议。
  • 禁用"SetUvpTo4P5V"时、在>5V PD 协议下会正确解释"UvpUsageHV"、并且测量的 UVP 跳闸点与固定 PDO 的额外5%和电缆压降偏移匹配设定的百分比 (本身与当前合同的运营电流有关)。
  • 当禁用"SetUvpTo4P5V"时、根据5V PD 协议或无 PD 协议、"UvpTripPoint5V"百分比似乎对 UVP 跳闸点没有影响、当 VBUS 约为3.75V 时会发生关断。 我假设这是由 VBUS 供电的应用的电压过低引起的。

从这些结果中、我假设 PP_EXT 处于"高压"电源路径配置下、从而解释了为什么只有"SetUvpTo4P5V"和"UvpUsageHV"寄存器会对 UVP 跳闸点产生影响。 但是、我随后尝试将"UvpUsageHV"用于5V PD 协议或不使用 PD 协议、尽管降低了工作电流以实现明显高的 UVP 跳闸点、但我仍然得到大约3.75V 的关断。

那么、我的问题是、是否可以在不使用"SetUvpTo4P5V"的情况下、根据5V 合同或无 PD 合同为 TPS65982的外部路径设置 UVP 跳闸点(这对我们来说太严格了)? 或者、我是否遗漏/误解了这方面的内容、您能为我澄清一下吗?

提前感谢您的回答!

此致、

Pierre Fourcade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔

    您已经很好地测试了我们提供的所有功能。  

    遗憾的是、我们不提供将 UVP 设置更改为您已经找到的 SteUvpTo4P5V 设置的功能。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您确认此事。

    此致、

    皮埃尔