This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0500:将钳位用作电压差(齐纳二极管)

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022535/tvs0500-using-the-clamp-as-a-voltage-difference-zener

器件型号:TVS0500

你好

我们要求在必须承受1.5A (最大值和非重复值)的电路中插入压降、持续几十毫秒。 数据(SLVSED2C、图2)显示、在此电流范围内、TVS0500将钳位到8至8.8V。 那么、该器件能否替换齐纳二极管、或者我是否能忽略某些东西?

尽管电路不太可能对器件进行反向偏置、但我想了解500mA 的直流正向电流限制是否为 FET 体二极管、以及是否超出该限制会造成损坏。 发生该事件时,设备是否会短路或开路?

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    TVS0500可能能够在几毫秒的时间内承受1.5A 脉冲、但无法保证、因为这不是该器件的设计/测试所能达到的。 该器件测试的最长脉冲是10/1000 us 脉冲、可承受20A  

    最大直流正向电流通过 FET 体二极管、如果超过该电流、则会损坏该电流。 这些器件的故障模式主要是短路、但在极少数情况下、如果电压足够高、它们也会发生故障开路。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Matt、非常清楚。

    我需要获取有关预期持续时间的更多信息、然后使用 Spice 模型来了解器件将处理的耗散量。

    如果我有任何问题、如果这是正确的方法、我将返回并重新打开此案例。

    祝你一切顺利
    哈里