This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:未使用的引脚配置

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022500/tusb4041i-unused-pins-configuration

器件型号:TUSB4041I

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TUSB4041I、并有疑问。  

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

关于 TUSB4041、

未使用的引脚可能会悬空。

例如、USB_DP_DN3和 USB_IM_DN3。

 --

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    是的、未使用的 USB 2数据引脚可保持悬空。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢你的答复。

    我知道  USB_DP_DN3和 USB_IM_DN3可以保持悬空。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一