This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E2U06-Q1:峰值脉冲电流和功率

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022586/tpd2e2u06-q1-peak-pulse-current-and-power

器件型号:TPD2E2U06-Q1

您好!

 对于数据表第4页中6.1个绝对最大额定值的峰值脉冲电流和功率规格、"tp = 8/20us"是什么意思?

这应该与数据表第7页的下图相关。  此图有两个问题:

为什么时间在0之前开始?

电流和功率的峰值似乎都超过了绝对最大额定值。 为什么这是可以接受的?

谢谢!

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguri、

    8/20us 意味着脉冲具有8us 的上升时间和20us 的半衰期。  

    我不知道为什么时间从-20us 开始。 我们可以在数据表中解决该问题。 感谢您的指出。  

    关于电流和额定功率、该图是在一个部件上绘制的。 所有器件的额定电流和功率都可能略高于规格值。 绝对最大值表中的值只是所有器件的保证额定值。

    此致、

    Matt Smith