This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:Ping 测试显示目标主机无法访问

Guru**** 2924020 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00306, DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018985/dp83849if-ping-test-is-showing-destination-host-unreachable

器件型号:DP83849IF
主题中讨论的其他器件:TIDA-00306

大家好、  

你好。 我代表我们的客户发布此帖子。  

您能否检查此设备通信错误的可能原因?  

他们设计了使用 DP83849IF 的介质转换器。 在使用 ping 测试进行检查期间、它显示目标主机无法访问。 顺便说一下、设计电路类似于设计指南:TIDA-00306。 已解决。

它们只有一个以太网端口、并使用端口 A 用于铜缆、使用端口 B 用于光纤。  

我们希望您能帮助我们的客户解决他们的问题。 谢谢你。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我仍然对具体问题有一些困惑。

    您能否提供原理图并更详细地解释问题?

    他们如何将 PHY 配置为光纤模式?

    我还认为这本849应用手册 关于 设计和布局的说明可能有助于《 AN-1469 PHYTERRegistered设计和布局指南》(修订版 D)(TI.com)

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    你好。 这是我们客户的回应。 我们随附了 PCB 设计的原理图和图像、供您检查。 这可能有助于您的调查结果。

    它们 已经完成了使端口 A 用作以太网、端口 B 用作 光纤所需的所有自举设置、并根据参考设计文档和数据表进行了相应设置。 但是 、在使用 ping 测试进行检查时、显示目标主机无法访问。

    下面给出了自举配置。
    ANEN_B 下拉
    AN1_B 下拉
    AN0_B 上拉
    AN0_A 上拉
    AN1_A 上拉
    ANEN_A 上拉
    FX_EN_B 上拉
    FX_EN_A 下拉

    e2e.ti.com/.../ethernet_5F00_to_5F00_optic.PDF.pdf

    如果您需要其他信息、请告诉我。 感谢您的支持。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您提供此信息。 我将在星期四营业结束前向您回复我的反馈。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    由于开机自检音量较高、我遇到了额外的延迟。 我仍在询问团队成员的意见、我将在周四(7/29)工作结束前向您提供最新信息。 我应该提前向您介绍一下我遇到的延迟。

    感谢您的耐心等待、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我想向您提供一份应用手册、说明您的客户将使用的 DP83849应用类型。  

    适用于电网应用的铜缆转光纤100BASE-FX 或1000BASE-X 介质转换器参考设计

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu510b/tidu510b.pdf?ts=1627496600985&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    请向您的客户提供此信息、因为我相信它会为他们提供所需的信息。  

    感谢您的耐心等待、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。