This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:您能告诉我如何在 DP83826I PHY 芯片中设置 RMII 从模式吗?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826EVM, DP83826I, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017708/dp83826i-can-you-tell-me-how-to-set-rmii-slave-mode-in-dp83826i-phy-chip

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件:DP83826EVM、 DP83825、 USB-2-MDIO

大家好,我还有其他有关 DP83826I、DP83826EVM 的问题。

1)。 在 RMII 从模式下测试 RMII TX 时钟移位函数时、能否检查以下寄存器脚本设置值​​是否正确?

开始
001F 8000 //软件复位(清除寄存器)
0000 2100//programs DUT to 100BASE-TX 模式
0019 0001 //将 DUT 编程为强制 MDI 模式、将 MDIX 模式设置为4021
0468 2E9F // 4位1h=RMII 0h=MII,3位1h=RMII 从模式0h=RMII 主模式
0017 0103 // RMII TX 时钟移位:只适用于 RMII 从模式,1h =发送路径内部时钟移位被启用
001F 4000 //数字复位(不清除寄存器)
结束

如果寄存器0x0468在寄存器之后被读取、则会恢复到 MII 主模式、而不是 RMII 从模式。
根据 RMII 标准连接寄存器后、我是否可以按上述方式更改该寄存器? 请确认。

      

2)。 我知道有一种方法可以检查 LAN 电缆是否断开连接。 (DP83826I -电缆诊断、内置自检(BIST))
是否可以请求也可以执行测试的脚本?
请回答我的问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否无法使用 DP83826上的硬件搭接?

    该寄存器是只读的。 我将查看要写入的正确寄存器。 我将在明天的工作结束前回来。

    同时、我将分享  DP83825的一些 TDR 信息、这些信息应该会延续下去。

    如果您需要任何澄清、请告诉我。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    我还有其他问题。 您能回答以下问题吗?

    1)。 设置 RMII 从模式时、使用2.49k Ω 上拉/下拉是否正确、如下表中在自举配置中的相应引脚上所示?

    执行该操作后、确认 PHY 的所有寄存器值均输出为 FFFF。

    2)。 是否仅在 PHY 连接到 SOC 时检查 LAN 电缆断开检测功能? 或者是否可以检查 EVM 本身中是否仅更改了寄存器值?

    您的回答对我有很大帮助。 我非常喜欢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将研究您的问题、并在星期四结束工作前回复您。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 是的、该电阻器值正确。 您是否正确访问了扩展寄存器?
    2. 您需要 USB-2-MDIO 和 HW launchpad 等程序来检查该值。

    我对延迟回复表示歉意。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。