This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:RD 是否可以将 TCA9617A A 侧连接到 A 侧?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021872/tca9617a-could-rd-connect-tca9617a-a-side-to-a-side

器件型号:TCA9617A

客户是否可以将 TCA9617A A A 侧连接到另一个 TCA9617A A 侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将两个 TCA9617A 的 A 侧连接在一起是可以的。  TCA9617A 的 B 侧是 具有连接限制的器件侧。   TCA9617A 的 B 侧不能 串联至另一 个 TCA9617A 或包含 静态电压偏移的器件的 B 侧。

    此外、您能否在主题帖标题中阐明"RD"的含义?

    最棒的  

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次说明 A 侧与 A 侧的连接是什么。 工程师设计 TCA9617A 用于串联应用。 连接是否正常?

    (Rd 指研发工程师。 抱歉、让您感到困惑)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、此连接正常。 A 侧到 A 侧和 B 侧到 A 侧都是可以使用该器件进行的连接。 使用此器件时、唯一需要避免的连接是 B 侧到 B 侧(也应避免将 B 侧连接到在连接侧包含静态电压偏移的任何其他器件)。

    最棒的

    Kenneth