This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML:数据通过探测差分引脚而损坏、但仅在所购买芯片的一半上。

Guru**** 2924030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1787, DS16F95QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021463/ds16f95qml-data-corrupted-by-probing-differential-pins-but-only-on-half-of-the-chips-purchased

器件型号:DS16F95QML
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1787

我们最初围绕 SN65HVD1787P 芯 片设计了485通信、但最终产品切换到5962-8961501PA。 在一半的构建中、我们注意到、当我们在电路板上探测电压电源时、来自 RS-485芯片的数据损坏。 经过一些调试后、我们发现所需做的就是将一根导线接触到485芯片的引脚6或7、即差分线路、这将导致数据损坏。 这种情况只发生在我们已组装电路板的一半 mil 规格芯片上、而上述商用芯片并未发生。 下面是我们的设置图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、

    工程师已收到您的问题通知、并将在 CST 工作日结束时作出回应。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS16F95QML 在 A/B 引脚(引脚6和7)上生成差分 RS-485信号。 我想信号不再通过触碰 A 或 B 的线来进行差分。有什么连接到线的另一端? 您捕获了任何波形吗? 请注意、SN65HVD1787具有+30V/-70V 故障电压、 而 DS16F95QML 为+15V/-10V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有任何东西连接到导线。 这个故障也取决于芯片、因为它只发生在我们购买的芯片的一半左右。 我们甚至交换了使用电路板的电路板芯片、电路板将不再表现出这种行为。 您不必点击引脚6或7即可接收此问题。 当使用 DMM 引线探测任何电压电源轨时、也会出现此问题。 所附为请求的波形。 第一张图片是正常运行期间的 DE 和 RE 信号、 第二个图像是在我们使用未连接的总线线线接触引脚6或7后的 DE 和 RE 信号、而第三个图像是在使用未连接的总线接线反复接触引脚6或7后的 DE 和 RE 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、

    感谢您提供相关信息。 轻触 Vcc 电源轨时、是否存在任何压降或 ICC 变化? BTW、电路板上是否装有旁路电容器(通常为0.1uF)? 点击引脚6/7时、DI 引脚的状态是什么? 您是否观察到 RO 处的类似信号变化?