This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:DS90UB927Q-Q1

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB927Q-Q1, DS90UB926Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022056/ds90ub927q-q1-ds90ub927q-q1

器件型号:DS90UB927Q-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB926Q-Q1

您好:

Q1:是否有推荐 的解串器可将 DS90UB927Q-Q1的输出转换为 BT656或 HDMI 信号

Q2:DS90UB927Q-Q1 是否与 UB902/UB926的解串器兼容?

Q3:当 DS90UB927Q-Q1连接到 DS90UB926Q-Q1时、DS90UB926Q-Q1能否输出 BT656或仅 RGB888?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 我们没有与 HDMI 输出兼容的串行器。
    • DS90UB927Q-Q1与 UB926兼容。
    • 我不熟悉转换为 BT656的任何 TI 解决方案。 此主题 可能会有所帮助。

    此致、

    Ben Dattilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben Dattilo

    我仍需要您帮助回答一些问题

    Q1:DS90UB927Q-Q1 是否与 UB902的解串器兼容?

    问题2:实际上、我希望 UB927与 UB934一起使用、因为 UB934支持 BT601、但我的同事曾尝试过、我无法理解为什么 UB927不能与 UB934一起使用?

    Q3:如果 UB927和 UB940协同工作、如何将 UB940配置为输出 BT601

     

    此致、

    吴俊明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • DS90UB927Q-Q1 与 UB902不兼容
    • UB927和 UB934不兼容、因为 UB934是与摄像头数据搭配使用的器件、而 UB927用于视频输入(即来自图形处理器的数据)
    • UB927和 UB940兼容。 要配置940的输出、请参阅 DS90UB940N-Q1数据表的第7.4.4节

    此致、