This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810EVM:软件问题

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021906/ds280mb810evm-software-issue

器件型号:DS280MB810EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

下载支持此板的正确中继器配置文件时遇到问题。 此外、当我上拉 SigCon architect GUI 时、我收到 USB2ANY 连接中断的错误。 请告诉我需要做些什么来修复这些错误。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carley、

    请向我发送包含您公司电子邮件地址的朋友申请。 此 EVM 的 Updater 位于安全文件夹中、我们需要为您提供对此文件和其他设计相关文档的访问权限。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你纳赛尔! 我已向您发送朋友请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carley、

    您现在可以访问这些文件。

    此致、、Nasser