This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:clk 输出错误

Guru**** 2893640 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020442/sn65lvds93a-the-clk-output-is-wrong

器件型号:SN65LVDS93A

你好  

当我在 PCB,中使用 SN65LVDS93A 时、产品可以正常显示图像。

测试信号图像如下所示:

一对数据信号

2.clk

clk 从正弦波开始、然后变为三角波。

问题是什么?

测试设备:1G 示波器、无源单端探头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪种类型的探头? 是50欧姆探头还是高阻抗探头? 在探测时、显示器是否已连接?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接了显示屏、 一个带宽为20g 的示波器和一个带宽为12G 的差分探针。
    昨天我测量了两组数据信号和一组时钟信号。

    我们可以看到、第一对信号是相对完整的眼图、最后两对信号不完整。

    图片如下:

    数据1:

    Data2:

    CLK:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、探头端接的电阻是否正确? 您能否向我发送您系统的原理图?  

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波  器只有50 Ω 端接,Ω、 我使用芯片手册推荐的电路、但引脚 shtdn 连接 3.3V、引脚 clkse 连接 GND

    输入阻抗为100 Ω、输出与49.9 Ω 电阻串联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是奇怪的、您能否连接电路板的布局?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于产品需要保密、因此不能附加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确保不存在任何布局问题、例如长度匹配错误、过孔残桩错误、对内长度匹配错误、PCB 不连续性?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在输出线路中、不 使用过孔。长度 相等

     主要 图像正常显示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、如果没有电路板的布局布线、我无法进一步调试奇怪的时钟波形。 如果图像正常、CLK 信号可能对接收器足够好。