This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:速率设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022628/ds110df111-rate-setting

器件型号:DS110DF111

尊敬的团队  

DS110DF111SQ 目前用于运行10G 速度。 如果我们希望它用作1G 速度信号、我们是否需要修改当前配置?
从数据表中、我找到了以下说明。 这是否意味着该重定时器将适应10G-1G 速率信号?
如果是、我们为什么使用1G SFP 模块对其进行测试、发现速率只能达到大约10M?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    DS110DF111的默认 CDR 设置为双速率10.3125Gbps/1.25Gbps 模式。 因此、是的、重定时器默认可以适应这两种速率中的任何一种。

    我需要有关 SFP 测试设置的更多信息、包括重定时器 DUT 通道的输入数据速率和数据模式、以便能够进行调试。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    为了以1.25Gbps 的速率运行重定时器、必须启用分频器覆盖并强制分频器除以8。 请参阅以下建议的重定时器通道寄存器设置、以实现1.25Gbps 固定速率运行:

    1. 0x60 = 0x00
    2. 0x61 = 0xB2
    3. 0x62 = 0x00
    4. 0x63 = 0xB2
    5. 0x64 = 0xFF
    6. 0x09 = 0x04 (启用分频器覆盖)
    7. 0x18 = 0x30 (强制8分频)

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    请注意、上述寄存器设置适用于1.25Gbps 数据速率、但考虑到重定时器的默认 CDR 模式设置、不需要这些设置。 如果您想使用重定时器的默认 CDR 模式设置实现1.25 Gbps 数据速率、请回答 Rodrigo 的问题。

    此致、

    起亚拉赫巴