This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022224/pca9306-pca9306

器件型号:PCA9306

在该设计 中、EN 引脚连接到逻辑芯片的 GPIO、vref2引脚连接到 vcc3v3。现在它不能用作电平位移。我该怎么做才能将其固定为电平位移。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件未正确设置电平转换。 如果要使用此器件进行电平转换、则必须将 EN 引脚和 VREF2短接:

    为了限制从 VCC2到 VCC1的电流、还需要使用200K 串联电阻器。 在此图中、您将注意到、您可以使用3.3V 使能信号来控制 EN 和 VREF2引脚。 然后、您可以将 SDa2/SCL2引脚上拉至3.3V 电压轨。 VREF2和 SDA2/SCL2引脚不必 连接到同一电源轨。 它们可以相互独立。

    最棒的

    Chris