This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:TDP158用作4K60p 应用的 HDMI 转接驱动器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022570/tdp158-tdp158-work-as-hdmi-redriver-for-4k60p-application

器件型号:TDP158
主题中讨论的其他器件: TMDS181

您好、先生、

 我的客户在 Intel Elkhart lake 平台上将 TDP158用作 HDMI 转接驱动器、他们对 BIOS 设置中的 HDMI 电平转换器配置有疑问:如果他们将电平设置为450mV (默认值)、则最大输出分辨率为1080p。 但是、如果它们将其调整为850mV、则可以获得4K 视频信号。 我们看到它们板上有交流耦合电容器。  如前所述、它们是否仍然需要在 HDMI 源和交流电容之间使用3.3V 的外部端接? 是否有关于上拉电阻器的建议? 感谢你的善意帮助。

e2e.ti.com/.../3388969

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary

    源支持交流耦合(DP++)还是直流耦合 HDMI? 如果源支持交流耦合 HDMI、则只需在源和 TDP158之间使用交流耦合电容即可。 但是、如果电源仅支持直流耦合 HDMI、则需要外部终端和交流耦合电容器或切换到 TMDS181。  较大的端接电阻器(Rterm)将最大程度地减小双端接的影响。 用于 Rterm 的最大值将取决于 HDMI TX 功能。 典型 Rterm 为50欧姆、但它会将信号振幅减半。

    谢谢

    David