This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS880:洗涤兼容性

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022044/sn65hvs880-wash-compatibility

器件型号:SN65HVS880

尊敬的 TI 团队:

我想检查以下部件是否能够完成清洗过程(DI 水)。

如有可能、请提供任何相关的支持文档。

SN65HVS880PWPR

SN74LV4052ADR

ADS8688IDBTR

TXS0102DCTR

谢谢。

Jude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jude、

    这些都是遵循 JEDEC /IPC 标准的引线式封装、其封装和材料中没有什么特别之处、这将是一个问题。 因此、使用去离子水洗水没有问题。  
    不过、您可以与您所用助焊剂的供应商合作、以实现最佳清洁条件。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rami。 我将注意到这一点。