This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:我对 TUSB2077A 的使用有两个问题、请告知我。

Guru**** 2696775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022115/tusb2077a-i-have-two-question-about-using-tusb2077a-please-let-me-know

器件型号:TUSB2077A

您好!

1) 1)我想知道 APLL。

   在第5页的"数据表"中、PIN 功能:模式->模式选择。 当 MODE 为低电平时、APPL 输出时钟被选为时钟源 μ~~~

   APLL 的全名是什么?

2)问题11在"TI USB 1.1/USB 2.0集线器常见问题解答"中、如果存在未使用的下行端口、我们必须将其下拉至接地端。

   那么、15KOhm 对于下拉电阻器值而言足够了?

谢谢阅读。

我期待您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    APLL 是 内部模拟 PLL、与外部6MHz 晶体配合使用。

    2.对于未使用的端口,15K 下拉电阻器可以正常工作。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!!