This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410EVM:申请原理图和 PCB 布局(BRD 文件)

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DS125DF410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021600/ds125df410evm-request-the-schematic-and-pcb-layout-brd-file

器件型号:DS125DF410EVM
主题中讨论的其他器件:DS125DF410

我们将进行有关10GbE 合规性测试的测试。

请提供如何生成 PRBS 模式(31、9、Square8 (8180))

请提供原理图和 PCB 布局(BRD)。

此致、

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 对于 PRBS 生成、请使用以下设置:

    以下设置使用 VCO 自由运行:

    对于 DS125DF410、采用以下设置将产生11.2G 频率。

    请注意、频率设置当然不  可能获得精确的频率。

    频率也会随 PVT 而变化、因此需要调整 REG_0x08以调整频率。

    DS125DF410 VCO 最高可达12.8G。 为了获得最大频率、CAP DAC 设置(REG_0x08)必须设置为0x00'h。

     

    0xFF      0x04      //选择通道0。 如果要写入所有通道寄存器、则将值更改为0x0C

    0x14      0x80      //SD 预设启用

    0x09      0xEC     //覆盖电荷泵断电、分频器选择、VCO 电容器计数、LPF DAC、环路多路复用器选择

    0x1B     0x00      //禁用两个电荷泵

    0x08      0x07      //将 VCO CAP 计数设置为07

    0x18      0x00      //将分频器设置为1

    0x1f      0x52      //将 LPF DAC 设置为12

    0x1E      0x91      //输出多路复用器选择 PRBS、启用 PRBS 发生器

    0x0D     0x20      //启用 PRBS 时钟

    0x30      0x00      //复位 PRBS CLK

    0x30      0x0A     //加电 PRBS 时钟、选择 PRBS31

    2)。 请随附注 EVM 配套资料。

    此致,Nassere2e.ti.com/.../DS125DF410EVM.zip