This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:TCA6424A 和 TCA6424之间有何差异

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A, TCA6424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022367/tca6424a-what-is-the-difference-between-tca6424a-and-the-tca6424

器件型号:TCA6424A
主题中讨论的其他器件: TCA6424

由于器件短缺、我们的买家购买了 TCA6424器件、因为之前的所有版本都使用了 TCA6424A。 在构建这些单元之前、这些器件之间有何差异?

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我建议您查看第2页修订历史记录中的非 A 数据表、其中指出 了非 A 版本的勘误表。 在继续构建这些器件之前、您需要确保对列出的勘误表没有问题。 (RESET 和 INT 勘误表)

    谢谢、

    -Bobby