This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐 ST3485EIDT 的替代部件

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1429, THVD1450, SN65HVD70, THVD1420, THVD1426, THVD1449, THVD1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021268/kindly-suggest-alternate-part-for-st3485eidt

主题中讨论的其他器件:THVD1429THVD1450SN65HVD70THVD1420THVD1426THVD1449THVD1400

您好!


建议不要对设计/封装进行修改、否则应使用 ST3485EIDT (ST Microelectronis)的替代部件(直接替换)。 因为此部件用于我们的所有现有产品。

 
谢谢、此致、

Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    最适合的是 THVD1450以及 THVD1429。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric Hackett、

    感谢您的建议。

    建议的器件不错、但与  ST3485EIDT 相比、价格非常昂贵。 如果可能、您可以建议其他具有类似功能的具有成本效益的器件吗?

    谢谢、此致、

    Naveen K  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    我们有一些较旧的器件、例如 SN65HVD70、它们是引脚对引脚兼容的、并提供3.3V 电压。 但是、对于我们的旧器件、它们具有较慢的数据速率和不同的 ESD 保护级别。 客户对 ESD 和数据速率有何要求?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您提供信息。

    建议的 SN65HVD70引脚与引脚不兼容。

    建议使用具有成本效益的器件; 采用 SO-8或 SOIC-8封装的3.3V 供电、15kV ESD 保护、高达12Mbps、半双工。

    所需的引脚说明为:

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    我之前提到的 THVD1400系列器件是我们产品系列中唯一符合这些需求的器件。 THVD1449、THVD1420和 THVD1426都符合我在第一次答复中提出的建议、但我的假设是、这些几乎是相同的成本。

    此致、

    Eric Hackett