This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3232:SN65C3232 TX 短路测试无法通过

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C3232, TRS3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020857/sn65c3232-sn65c3232-tx-short-test-can-not-pass

器件型号:SN65C3232
主题中讨论的其他器件: TRS3223、 TRS3232E

尊敬的先生/女士

我的客户报告说、他们在自己的机器上设计了 SN65C32PWPR、需要对 TX 短路。  无法将客户的电路放置在论坛上、我使用了简化图。


我的客户对 TX 短路、然后移除测试、以便能够再次进行通信。 我在数据表上看不到此规格。 请给我一些 P2P IC 建议吗?
已知规格如下所示
VCC 3.3V
波特率19200
如果您需要电路图的这一部分、您可以向我发送电子邮件、我可以单独通过电子邮件将其发送给您。

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    神

    我不确定我是否了解这里需要什么。 因此、客户需要对 SN65C3232器件的 TX 短路、但需要新的器件型号?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    是的! 客户需要新的 P2P 设备。 可承受 TX 临时短路的器件。   请给我一些 P2P IC 建议吗?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    神

    TRS3232E 和 TRS3223都与 SN65C3232引脚对引脚兼容、并且能够在19200处进行通信、并提供3.3V 电压。  

    您能否详细说明客户器件在将 TX 短接至 GND 时发生了什么情况?

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    客户在组装成品时有时会对 TX 和 GND 短路。 由 SN65C3232损坏造成。 RD 对组装和短路 TX 到 GND 期间遇到的情况进行仿真。 客户已向我提供了他们的测试报告和部分原理图、但客户不想将其放入 E2E 中。 如果您需要,我可以通过电子邮件向您发送电子邮件 ,我的电子邮件是 kami.huang@arrowasia.com 。

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    神

    您可以继续并将其发送至 e-hackett@ti.com。 我和我的同事可以看看是否有什么特别的东西。

    此致、

    Eric Hackett