This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF210:用于插入损耗的前体和后体光标选择

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022349/ds250df210-pre-and-post-cursor-selection-for-insertion-loss

器件型号:DS250DF210

您好!

我们计划在 其中一个项目中使用 DS250DF210。

在20Gbps 时、DS250DF210和接收器 IC 之间的插入损耗将为8dB。

我知道 DS250DF210的 TX 均衡可以解决插入损耗问题。

我的问题是:

1.如何根据插入损耗选择前体和后体值? 是否有任何与插入损耗、前体和后体相关的公式?

我们将非常感谢尽早作出反应。  

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    有关  如何选择前体和后体光标值的说明、请参阅 DS250DF210数据表中的第8.3.9节"具有 FIR 滤波器的差分驱动器"。

    下图(如数据表的第8.3.9.1节所示)显示了我们建议的插入损耗< 15dB 时的典型光标值。

    可以使用以下公式确定前标和后标去加重值(以 dB 为单位)。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应配置重定时器 Tx FIR 前标和后标值、以便优化下行接收器的位错误率。 具体而言、接收器 IC 很可能具有某种形式的 Rx 均衡(CTLE 和/或 DFE)。 因此、为了优化链路 BER、Tx 不必补偿全部输出通道插入损耗。 理想情况下、您将扫描 Tx 前标与后标值、并在每个点评估 BER。 然后、您可以在无误差区域的中心选择零 BER Tx FIR 预/后组合。 有关此"绿箱分析" Tx 均衡优化方法的详细信息、请参阅下面的 TI 应用手册。

    绿盒测试:优化高速串行链路的方法

    DS250DF210数据表表表表2显示了示例 Tx FIR 去加重值、以 dB 为单位、适用于系数前和系数后的范围设置。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师