This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:TUSB2046I 与 TPS2044D 的分辨率?

Guru**** 2811035 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2075, TUSB2046I, TUSB2046B, TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022331/tusb2046i-resolution-for-tusb2046i-with-tps2044d

器件型号:TUSB2046I
主题中讨论的其他器件:TPS2075TUSB2046BTUSB2036

是否有采用 TPS2044D 的 TUSB2046I 分辨率? 我看到了一些到 TPS2075的芯片交换吗?

我们看到设备枚举正确、HID 除外。 这可能是速度问题或电源管理问题。 看起来缓慢的东西不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    TUSB2046B 和 TPS2044D 没有已知问题。  您看到了什么问题?  鼠标等低速设备是否正常工作?  HID 设备是否枚举?   

    Regars、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我们在 Linux 上看到、
    用于 dmesg

    `````μ A
    使用 dwc2的新低速 USB 器件3
    尝试下电上电
    `````μ A

    它在这里的记录似乎很好: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=246248

    我在这里看到 TI 的响应

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595619/tusb2046b-single-or-multi-transaction-translator

    "两者都不是、TUSB2046B 是全速集线器、因此它没有事务转换器。 TUSB4041或 TUSB4020B 是具有多 TT 支持的高速 USB 集线器、其中任何一个都可能更适合应用。"

    我只是想看看是否有工作要做、还是失去了希望?

    我可以枚举无线软件狗上的键盘鼠标、因此我认为这 是全速/高速问题。

    谢谢! 标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您是将无线软件狗连接到 TUSB2036还是直接连接到 Raspberry PI?

    通过 Raspberry PI 论坛阅读/注意,在连接多个设备的情况下支持 FS 集线器似乎存在问题。  有一点难以判断问题是什么、但由于 Raspberry PI 在连接到单个 TT 集线器的 FS/LS 器件过多的情况下都存在问题、并且 报告了 USB 3.0集线器后面的 FS/LS 器件的问题、 而 USB 3.0集线器通常包含 MultiTT USB 2.0集线器、 这可能是带宽分配问题。   

    事务转换器仅用于 HS 集线器(480Mbps)、以便在上行 HS 端口和下行 FS/LS 器件之间进行转换。  TUSB2036/2046/2077系列都是12 Mbps 集线器。  对于 FS 集线器、Raspberry PI 必须全速连接到集线器、根据以下陈述、这似乎是一个问题:

    旧的网络摄像头可能是全速设备。 由于这些器件会传输大量数据并产生额外的软件开销、因此无法保证可靠运行。

    如果您可以在未连接的下行端口上共享 DP/DM 行为、我可以帮助确认这不是信号质量问题、但这看起来特定于 Raspberry PI 设置。

    此致、

    JMMN