This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221E:启用自动关机功能的环回测试

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021916/max3221e-loopback-testing-with-autoshutdown-feature-enabled

器件型号:MAX3221E

您好!

我想为设计中启用自动停机功能的电路内器件开发环回测试。

即:ForceOn -> GND;/ForceOff -> VCC;/EN -> GND。   在本例中、VCC 为3.3V

是否有办法使器件退出关断模式以执行回送测试?

我尝试将环回拉至一边和另一边。  将其拉至接地不起作用;将其拉至高电平会将显著的噪声引入回路、尽管它确实使器件退出关断模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J、

    工程师已收到您的帖子的通知、并将在明天的工作日结束时作出回复。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    下面是自动断电功能工作原理的表格:

    您将注意到、有一些设置的方法可以禁用此功能。 具体而言、您必须将 FORCEON 拉高、并且将 FORCEOFF 保持在高电平。 这将禁用此功能、您将处于正常运行状态。

    在 FORCEON 接地的特定设置中、为了保持正常运行、您必须确保获得有效的 Rin RS-232电平。 这是一个显示有效 Rin 电平的图:

    当 RIN 处于-0.3V 至0.3V 之间的区域超过30us 时、INVALID 将变为低电平、并通过禁用驱动器自动断电。 您可以通过探测无效引脚来检查自动断电功能是否处于活动状态。

    请告诉我您是否还有疑问、问题是否仍然存在。 在这种情况下、我们可能需要示波器截图。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris、
    遗憾的是、我无法更改引脚、这些是我希望测试的生产板。  听起来、我唯一要做的就是在另一侧放置收发器、然后将其环回。
    此致、
    John