This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0324:输出驱动器的共模电压

Guru**** 2795345 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0324, LMH0318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022263/lmh0324-common-mode-voltage-of-output-drivers

器件型号:LMH0324
主题中讨论的其他器件: LMH0318

您好!

我需要知道 LMH0324输出的共模电压。 有人可以帮助我吗?

另请注意我的另一个主题、其中我需要知道 LMH0318输入的共模电压。

谢谢、大家好

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    共模电压约为1.6V。 请注意-如数据表中所述-输出需要交流耦合。

    此致、、Nasser