This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:如果器件正在驱动输出、如何驱动输出?

Guru**** 2931190 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9406, TCA9416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021862/tca9406-how-can-output-be-driven-if-the-part-is-driving-it

器件型号:TCA9406
主题中讨论的其他器件: TCA9416

您好!

你好。 我有一位客户正在与 TCA9406合作。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

数据表显示、用户必须等待单次触发停止驱动输出、然后再向相反方向施加输入。 我的问题:如果信号从高电平转换为低电平,那么 IC 驱动输出的强度如何? 用户是否应过度驱动此功能? 我缺少什么? 谢谢

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单次触发模式仅适用于从低电平到高电平的转换(因为在开漏系统中只有这些转换较慢)。

    在任何其他情况下、该器件都是无源开关。 在高电平到低电平转换期间、信号仅由外部器件驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    为了更好地回答 Cemmer 的问题、TCA9406触发时的上升时间加速器将保持大约~30ns、并且仅在该计时器完成后才会关闭。 上升时间加速器的阈值触发器是 VccA 约30%的电压阈值。 理想情况下、当上升时间加速器处于开启状态时、不应驱动低电平、否则可能存在争用。  

    我还想指出的是、我们推出了全新的 TCA9416、这是 TCA9406支持的低电压版本、没有 Vcc 规则、并且包含一个下降时间加速器、可帮助驱动高电容负载、适用于低电压开路驱动器(低电压通常意味着驱动器/RDSON 较弱)。

    -Bobby