This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:推荐具有使能/禁用功能的2通道/I2C 开关解决方案

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A, PCA9518, TMUX136, TMUX154E, TMUX1136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021912/tca9543a-recommend-solution-for-2-ch-i2c-switch-with-enable-disable-function

器件型号:TCA9543A
主题中讨论的其他器件: PCA9518TMUX136TMUX154ETMUX1136

大家好、

我的客户正在寻求2通道/I2C 开关(无源)/支持启用/禁用功能。 我只找到 了 TCA9543A、但它看起来没有 EN 功能。 您是否有更好的解决方案可以为我们提供建议? 谢谢你。

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我们的大多数 I2C 产品系列使用状态机来控制 I2C 开关。 另一个具有使能功能的器件是 PCA9518、但它不是无源 I2C 开关、因为它是一个用于重新驱动信号的缓冲器。 如果您需要 在无源开关上具有使能功能、最好的解决方案是利用某种双通道多路复用器。 我可以将您的问题重定向到专门从事 MUX 产品系列的团队、以便在 PCA9518之外提供建议。

    您可能需要包括 Vcc 电平和需要支持的最大频率。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    以下是具有您所需配置的2通道2:1 (SPDT)开关列表: 2通道2:1

    TMUX1136非常适合这种情况。 带宽(250MHz)应足以覆盖 I2C 频率、并且还应覆盖电压范围(高达5.5V)。 低泄漏电流和低导通电阻。 导通电容为20pF、这不应该成为问题、因为我认为 I2C 总线可以允许高达400pF 的电容、但如果这对于您的系统来说太高、我们肯定有具有较低导通电容的选项(请参阅 TMUX136或 TMUX154E)
    请告诉我这是否适用于您的应用

    谢谢、
    Rami