This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:两个 PHY 之间的链路未建立

Guru**** 2853480 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016488/dp83td510e-link-not-establishing-between-two-phys

器件型号:DP83TD510E
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO

大家好、

我正在开发一个从10BASE-T 到10BASE-T1L 的介质转换器、然后又回来了。 作为该链路的一部分、有两个 DP83TD510E PHY 连接、目前通过一对非常短的导线进行连接。 我目前正在从 PHY 中获得一些我无法理解的行为。

具体而言、就是 LED。 在建立良好链路的情况下、我期望 LED1 (RX_DV 上的自举5为高电平)或 LED2将一直点亮、并且 LED0将随活动闪烁。 我看到两个 PHY 上只有 LED 0闪烁、并且它们是同步闪烁的。 我将其解释为两个 PHY 之间连接的某种度量、但数据可能已损坏? 我是否不希望其中一个 LED1/2稳定亮起? 如果我将带有 RJ45的10BASE-T Phys 连接到计算机,我会看到所有4 Phys 的活动指示灯几乎同步闪烁,我的眼睛可以知道我何时尝试从一台计算机 ping 另一台计算机。  

同样奇怪的是、如果我断开一个 PHY 的电源、但保持连接、则另一个 PHY 会稳定亮起 LED 0和1。 如果我复位一个 phy、这也会出现一段时间。 我不明白为什么在无法建立链路时 LED1会亮起。   

我的设计是评估板的副本。 我已经检查了一个物理层的信号是否能够很好地传播到另一个物理层的接收输入。

很高兴在相关的地方提供更多详细信息、提前感谢您的帮助。

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、  

    感谢您的查询。

    您是否有我可以查看的原理图?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DP83TD510E_2D00_DP83TD510E.pdf

    您好、Sreenivasa、

    感谢您的回答。 这是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、  

    感谢您提供原理图。  我无法使用此原理图可视化介质转换功能。

    如果您在发送原理图时有任何疑问、请分享一份简单的方框图、让我无需任何假设即可了解该界面并提供所需的反馈。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5428.schematic.pdf

    这是完整的原理图。 单对连接在 J3与同一模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、  

    谢谢你。 我将在下周中旬之前回顾原理图并提供我的意见。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、  

    在我查看原理图时、我想检查您是否已在复位引脚上使用 RC 进行了测试。

    如果您可以在两个器件的复位上添加一个 RC、并确保器件在上电和电源斜升期间处于复位状态、以确保正确的复位和设置配置并检查性能。

    您是否 使用 MDIO 读取了器件寄存器  并进行了验证?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    我已经在复位线路上添加了一个10nF 电容、该电容应提供适当的斜坡。 我使用 MDIO 接口、USB-2-MDIO 工具和 LaunchPad 连接到 Phys。 我发现、对于 LED 行为、它们被设置为低电平有效的反相输出。 当我改变这个值时、当我通过单对连接两个板时、LED1稳定亮起。

    我仍然无法通过链路获取数据。 通过查看寄存器、我可以看到、对于 Tx 和 Rx、发送/接收的数据包计数等于错误计数。 因此、存在某种连接、但100%的数据存在错误。  

    最后、我可以看到 PHY_STS 寄存器的位0为1。 这是否表示 RMII 链路正在运行?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    感谢您的更新、  

    您能否检查 RGMII 传输信号和接收信号之间的连接。 请注意、phy U3的 TX 必须连接到另一个 PHY U2的 RX、反之亦然。  

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    是的、这就是它的连线方式、您可以在第1页上看到交叉参考

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、  

    感谢您的更新。 我在两个器件上看到相同的 TX 网络名称、在两个器件上看到 RX 网络名称。 我假设您已经在电路板上验证了这一点。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网络名称不是全局的、因此一页上的 TXD0不会自动连接到另一页上的 TXD0、而是 DP83TD510E 的 TXD0连接到第1页上 DP83848的 RXD0。 在电路板上、生成的布线从 U2.24到 U3.36、依此类推、总线的其余部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稍微深入地看一些寄存 器、我注意到寄存器0x020E AN_CTRL_10BT1在复位后应该有0xA000的值保持0x0000、不接受写入。 该寄存器控制 PHY 通告的功能、空值看起来可能会导致 PHY 不通告任何内容。 无论是否连接到合作伙伴,它都保持空值。 这可能是个问题吗? 导致此行为的原因可能是什么?

    ED  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、  

    您可能需要参阅以下部分

    7.6 MMD 寄存器地址映射

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreenivasa

    虽然我很感谢您提供的支持有一定的限制、 但我不能确定您期望该评论能提供什么帮助。 该表中是否有与我的问题相关的内容?

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、  

    寄存器访问可能会出现一些问题、导致读取值为0000、数据表的部分提供了寄存器访问信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 MDIO-2_USB 工具、读取和写入其他寄存器时没有问题、例如控制 LED 极性的0x0469。 我注意到寄存器0x020E 位于不同的 MDD 上、我是否应该使用工具执行不同的操作来读取和写入该寄存器?

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、  

    请尝试进行扩展寄存器访问。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83tc811r-q1.pdf

    请参阅第39至42页。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、  

    您是否能够解决此问题?

    此致、

    Sreenivasa