This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:DRP 模式下的 TUSB321AI 连接到另一个 DRP

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021560/tusb321ai-tusb321ai-in-drp-mode-is-connected-to-another-drp

器件型号:TUSB321AI

各位专家、您好!

如果处于 DRP 模式的 TUSB321AI 连接到另一个 DRP、您是否会解释检测功率角色的序列? 客户想知道。 如果您有状态转换图、最好了解该序列。

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福吉瓦拉:

       TUSB321AI 不支持电源角色交换、仅支持数据角色交换。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    TUSB321AI 应支持数据表中规定的 DRP 功能。 我知道该器件不支持 Try。SNK 和 Try。SRC、因此我认为、如果处于 DRP 模式的 TUSB321AI 连接到另一个 DRP、这将是竞争状态。 但客户想知道在 DRP 模式下确定 UFP 或在 DRP 模式下确定 DFP 的顺序是什么。

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福吉瓦拉:

     RP 设备最初将在 DFP (通过连接 Rp 和断开 Rd)和 UFP (通过断开 Rp 和连接 Rd)操作之间切换其状态,直到在其中一条 CC 线路的端口伙伴处发现互补端接。

    当两个 DRP 连接在一起时、它们接受随机实现的 DFP 到 UFP 关系。 两个 DRP 在 DFP 和 UFP 之间切换其状态。 只要在其中一条 CC 线路上成功形成 Rp–Rd 分压器、就会建立连接。

    此致、

    Brian