This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:设计说明:ID 引脚

Guru**** 2534990 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021891/tusb320-design-clarification-id-pin

器件型号:TUSB320

在数据表中、ID 引脚的功能被指定为 开漏输出;当端口是源极(DFP)或 用作源极的双角色(DRP)时、CC 引脚检测到器件连接时置位低电平(DFP)。

我们的设计中使用了 USB C 连接器。 TUSB320的端口引脚指定为无连接。 因此器件处于 DRP 模式。 根据我们的理解、当电源连接到 USB C 连接器时、ID 引脚将置为低电平。 当我们将 OTG 器件连接到 USB 连接器时、TUSB320不会检测到 VBUS、因此 ID 引脚将处于高电平状态。 请检查并确认我们的假设是否正确 ?

随附 TUSB320 IC 的原理图设计。 在所附的原理图中、ID 引脚通过200k 电阻连接到5V。 请查看此原理图、并检查 并确认 ID 引脚的确切低电平和高电平电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、NIKEHITHA:

       请在数据表中查看 DRP 或 DFP 设计、DRP 和 DFP 设计需要 Vbus 开关。

       对于 DFP,连接 UFP 设备时,ID 变为低电平并打开 Vbus。

       对于 UFP、ID 始终为高电平。

    此致、

    Brian