This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:原理图设计审查

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021966/ts3usb221-schematics-design-review

器件型号:TS3USB221
主题中讨论的其他器件: BQ25895M

请查看随附的使用 TS3USB221设计的原理图。 请仔细阅读并告诉我您的意见。  

选择输入 连接到充电 IC BQ25895M 的 DSEL 引脚。 当 S 引脚为低电平时、D1+和 D1-将连接到充电 IC。 当 S 引脚 为高电平时、D2+和 D2-将连接到处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      原理图是好的。

    此致、

    Brian