This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:SPI 闪存选择

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021300/tps65988-spi-flash-selection

器件型号:TPS65988

您好!

由于材料短缺、客户最近更换了用于 PD FW 的 SPI 闪存。  使用新器件(请参阅随附的数据表)后、当他们使用总相位工具时、无法从该器件加载 PD FW、错误消息如下所示。  您是否会帮助判断该 SPI 闪存是否不符合 TPS65988DH 的要求或什么?  

谢谢、

安东尼

e2e.ti.com/.../MX25V8035FZUI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    SPI 闪存的要求必须是它由 LDO_3V3供电、大小至少为64KB、 并且最小可擦除扇区大小 至少 为4KB。

    但是、由于故障、适配器看起来无法首先验证与目标的连接。 我建议确保器件已通电、并且闪存已准备好进行编程。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 请注意、闪存需要直接连接到 Aarvark SPI 引脚。  TPS65988不用作 I2C 至 SPI 桥接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    我同意 David 的意见、并建议仔细检查 SPI 引脚连接。

    谢谢、

    哈里