This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:热插拔问题

Guru**** 2848360 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600S, SN75LVCP600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021923/sn75lvcp600s-hot-plug-issues

器件型号:SN75LVCP600S
主题中讨论的其他器件: SN75LVCP600

您好!

我已将  SN75LVCP600S 用于 SATA3应用。   TX 和 RX 线路上有单独的 SN75LVCP600S 芯片、如下所示。

我们注意到、操作系统(Win10x64 Pro)有时无法识别热插拔的 SSD 驱动器。 操作系统位于单独 的 NVMe 接口上。 SSD 是通过 SN75LVCP600S 连接的 SATA 驱动器、如上所示。  但是、这并不一致、因为有时它会正确识别插入、移除的驱动器等。 但有时它不会。  我们已确保 BIOS 配置为也允许 SATA 热插拔。

我们的 SN75LVCP600S 实现中是否有任何可能导致这种情况的原因?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    总体原理图看起来不错。 以下几点:

    1)。 您是否知道当 SSD 驱动器出现故障或无法识别时、我们进行协议协商的距离有多远? 是否可以放置高阻抗示波器探针来比较成功 与未识别的 SSD?

    2)。 是否在没有 SN75LVCP600的情况下看到同样的问题? 我想知道是否存在与 LVCP600S 器件无关的问题。

    3)。 在原理图中、您将提取三个控制信号:EQ、DE<和 SD_THRESHOLD。 作为实验、如果您将这些向下拉、会发生什么情况? 您是否看到类似的问题?

    此致、、Nasser