This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1451:多点或多点总线拓扑

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021677/thvd1451-multi-point-or-multi-drop-bus-topology

器件型号:THVD1451

尊敬的团队:

我的客户正在考虑在其系统中使用 THVD1451全双工无启用 RS-485收发器。 由于 THVD1451没有使能端、总线拓扑将是多点拓扑、对吧?
一个主器件和多个从器件。

从主器件(驱动器)到多个有源器件(接收器)的总线线路;
多个从器件可以通电、因为多个从器件是接收器。

从多从器件(驱动器)到主器件(接收器)的总线;
当一个从器件驱动总线以将数据传输到主器件时、其他从器件应关闭电源以不驱动总线、对吧?
如何控制从器件上电的时序?

我期待你的答复。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD1451最基本的应用是恰好在两个器件之间建立连接、这两个器件都始终处于激活状态。

    如果同一条线路上有多个发送器、则所有发送器都必须能够被禁用。

    在您的示例中、所有从站必须使用具有使能引脚的收发器、并且您必须使用指定何时允许从站发送的协议(例如、命令响应协议、其中只有主站发送命令)。