This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:设置 SN65DSI84测试模式的流程

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021334/sn65dsi84-the-flow-to-set-the-test-pattern-for-sn65dsi84

器件型号:SN65DSI84

您好!

流量低于、对吧? 我的客户说、如果这样做、则是黑色的图像。

1.将参数设置为"表7-1。 视频寄存器"

2. 将0x3C.4设置为1  

他们可以通过下面的流程看到测试模式。

1.按照所有流程执行"7.4.3初始化序列"

2.set 0x3C.4改为1  

哪一个是正确的?

我们希望检查 无映像问题、并尝试不更改太多的寄存器。

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    我会让它们遵循数据表第7.4.3节中的初始化序列。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    是否有任何方法无法重置/重新启用 IC 以生成测试图案?

    当问题发生时、我们会尝试确定 DSI84是否有任何问题。

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    您必须重置 DSI84以确保其正常运行。

    谢谢

    David